02 juin 2025
Découvrez les différentes technologies de vision nocturne qui peuvent améliorer votre visibilité dans des conditions de faible luminosité.
La navigation en milieu marin pose des problèmes de visibilité uniques - l'obscurité, l'éblouissement, les embruns et le brouillard peuvent masquer des détails vitaux. La nuit, les lumières artificielles des villes diminuent la vision nocturne naturelle, ce qui rend les autres navires et les aides à la navigation plus difficiles à repérer. Au large, l'absence de lumière ambiante complique la détection des objets non éclairés.
Au fil des ans, diverses technologies de vision nocturne sont apparues pour améliorer la visibilité humaine dans des conditions de faible luminosité. Les options les plus courantes comprennent la vision nocturne avec intensification de l'image, les caméras à ultra-basse luminosité et l'imagerie thermique. Chacune présente des avantages et des limites, en particulier pour les plaisanciers naviguant dans des eaux imprévisibles.
Développées dans les années 1970 pour un usage militaire, les caméras à intensification d'image (I²) amplifient la lumière ambiante, produisant ainsi des images vertes caractéristiques. Ces caméras ont été commercialisées au début des années 2000 et ont séduit les amateurs d'activités de plein air en raison de leur portabilité et de leur prix abordable.
Cependant, les caméras I² ont besoin d'une certaine lumière ambiante, généralement la lumière de la lune ou des étoiles, pour fonctionner. Par temps couvert ou sans lune, la visibilité diminue considérablement, rendant les objets non éclairés presque impossibles à voir. En outre, les lumières vives peuvent surcharger leurs capteurs, entraînant des effets d'effacement ou de blanchiment, ce qui risque d'endommager l'appareil.
Bien qu'elles soient largement disponibles, les caméras I² sont de qualité variable. De nombreux modèles hors marque offrent des performances médiocres, d'où l'importance d'une sélection rigoureuse.
Abordable
✔ Compact et portable
✖ Nécessite une lumière ambiante pour fonctionner
✖ Susceptible d'interférer avec la lumière vive
Souvent limité à une utilisation à la main
Issues de la technologie CCTV, les caméras à ultra-basse luminosité ont évolué pour améliorer la surveillance nocturne de la sécurité. Contrairement aux capteurs CCD (Charge-Coupled Device) traditionnels, ces caméras sont dotées d'une sensibilité accrue, ce qui permet d'obtenir des images plus claires dans des conditions de quasi-obscurité.
Comme les caméras I², les systèmes à ultra faible luminosité nécessitent une certaine lumière ambiante (lumière de la lune, éclairage artificiel à proximité ou complément infrarouge). Cependant, ils sont moins sujets à l'efflorescence et gèrent mieux les conditions d'éclairage mixte que les caméras I².
Les caméras avancées à ultra faible luminosité, telles que la FLIR M300C, offrent une vidéo HD 1080p, une imagerie couleur, un zoom optique 30X et une stabilisation d'image par gyroscope, garantissant ainsi des images nettes même à des distances extrêmes. Contrairement aux caméras de sécurité reconverties, les modèles de qualité marine comme la M300C résistent aux chocs, à l'humidité et à l'exposition au sel.
Fonctionne bien en cas de faible luminosité
✔ Gère mieux l'éclairage mixte que les caméras I²
✔ Certains modèles offrent une imagerie couleur et améliorée par infrarouge
✖ Difficultés dans l'obscurité totale
Les performances varient d'un modèle à l'autre
La technologie d'imagerie thermique de FLIR fonctionne indépendamment de la lumière visible. Au lieu d'amplifier l'éclairage existant, les caméras thermiques détectent l'énergie infrarouge - la chaleur - et la traduisent en image. Comme tous les objets émettent un rayonnement infrarouge, l'imagerie thermique reste efficace de jour comme de nuit, même dans l'obscurité totale.
Contrairement aux autres technologies de vision nocturne, les caméras thermiques ne sont pas affectées par l'éblouissement, ce qui permet aux marins de voir des objets cachés par des reflets brillants. Elles pénètrent également la fumée, la brume, la poussière et certains brouillards, ce qui les rend indispensables dans les applications maritimes.
Autrefois considérées comme prohibitives, les caméras thermiques marines sont aujourd'hui accessibles et coûtent souvent moins cher que les systèmes radar. Les modèles FLIR tels que la M364C associent l'imagerie thermique à une optique ultra-basse lumière, offrant des images haute définition stabilisées avec une fonctionnalité panoramique/inclinaison/zoom.
Pour la portabilité, l'Ocean Scout Pro de FLIR offre une vision thermique portable avec une fréquence d'images de 30 Hz, une clarté du viseur HD et un flux Wi-Fi, permettant de partager la visibilité en temps réel avec l'équipage.
Fonctionne dans l'obscurité totale pour une navigation nocturne plus sûre
Non affecté par l'éblouissement
Détecte les signatures thermiques des navires et des objets
Pénètre la fumée, la brume et le brouillard léger
✖ Une technologie thermique avancée à un prix élevé
Les technologies modernes de vision nocturne améliorent le travail des plaisanciers, des pêcheurs et des professionnels de la mer, en leur offrant une visibilité essentielle dans l'éblouissement diurne et l'obscurité nocturne. FLIR Marine reste le leader de l'innovation en matière de vision nocturne, en proposant des solutions robustes et performantes, reconnues dans le monde entier.