02 Juni 2025
Entdecken Sie die verschiedenen Nachtsichttechnologien, die Ihre Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen verbessern können.
Die Navigation auf See stellt besondere Herausforderungen an die Sicht - Dunkelheit, Blendung, Gischt und Nebel können wichtige Details verdecken. Nachts beeinträchtigen künstliche Lichter in Städten die natürliche Nachtsicht, wodurch andere Schiffe und Navigationshilfen schwerer zu erkennen sind. Auf hoher See erschwert das Fehlen von Umgebungslicht das Erkennen unbeleuchteter Objekte.
Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Nachtsichttechnologien entwickelt, um die menschliche Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern. Zu den bekanntesten gehören bildverstärkte Nachtsichtgeräte, Ultra-Low-Light-Kameras und Wärmebildkameras. Jede dieser Technologien bietet Vorteile und Einschränkungen, insbesondere für Bootsfahrer, die in unvorhersehbaren Gewässern unterwegs sind.
Die in den 1970er Jahren für militärische Zwecke entwickelten I²-Kameras verstärken das Umgebungslicht und erzeugen so ihre charakteristischen grün leuchtenden Bilder. Diese Kameras kamen Anfang der 2000er Jahre in den Handel und waren aufgrund ihrer Tragbarkeit und ihres günstigen Preises für Outdoor-Fans interessant.
Allerdings benötigen I²-Kameras ein gewisses Maß an Umgebungslicht, in der Regel Mond- oder Sternenlicht, um zu funktionieren. Bei bedecktem Himmel oder mondlosem Wetter sinkt die Sichtweite erheblich, so dass unbeleuchtete Objekte kaum zu erkennen sind. Außerdem können helle Lichter ihre Sensoren überfordern, was zu Blooming- oder White-Out-Effekten führt und das Gerät möglicherweise beschädigt.
I²-Kameras sind zwar weit verbreitet, aber von unterschiedlicher Qualität. Viele Modelle von Drittanbietern bieten eine unterdurchschnittliche Leistung, weshalb eine sorgfältige Auswahl entscheidend ist.
✔ Erschwinglich
✔ Kompakt und tragbar
✖ Benötigt Umgebungslicht, um zu funktionieren
✖ Anfällig für Störungen durch helles Licht
✖ Oft auf die Verwendung von Handgeräten beschränkt
Die aus der CCTV-Technologie hervorgegangenen Ultra-Low-Light-Kameras wurden entwickelt, um die Sicherheitsüberwachung bei Nacht zu verbessern. Im Gegensatz zu herkömmlichen CCD-Sensoren (Charge-Coupled Device) verfügen diese Kameras über eine höhere Empfindlichkeit, die eine klarere Bildgebung bei nahezu dunkler Umgebung ermöglicht.
Wie I²-Kameras benötigen auch Ultra-Low-Light-Systeme ein gewisses Maß an Umgebungslicht - Mondlicht, künstliche Beleuchtung in der Nähe oder zusätzliche Infrarotstrahlung. Sie sind jedoch weniger anfällig für Blooming und kommen mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen besser zurecht als I²-Kameras.
Fortschrittliche Ultra-Low-Light-Kameras wie die FLIR M300C liefern 1080p-HD-Video, Farbbilder, einen 30-fachen optischen Zoom und eine Gyro-Bildstabilisierung, die selbst bei extremen Entfernungen gestochen scharfe Bilder liefern. Im Gegensatz zu wiederverwendeten Sicherheitskameras sind Modelle in Marinequalität wie die M300C stoßfest, feuchtigkeits- und salzbeständig.
✔ Funktioniert gut bei schwachem Licht
✔ Kann mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen besser umgehen als I²-Kameras
✔ Einige Modelle bieten Farb- und Infrarot-verstärkte Bilder
✖ Probleme bei völliger Dunkelheit
✖ Die Leistung variiert von Modell zu Modell
Die Wärmebildtechnologie von FLIR arbeitet völlig unabhängig von sichtbarem Licht. Anstatt die vorhandene Beleuchtung zu verstärken, erkennen Wärmekameras Infrarotenergie - Wärme - und setzen sie in ein Bild um. Da alle Objekte Infrarotstrahlung aussenden, ist die Wärmebildtechnik Tag und Nacht, sogar bei völliger Dunkelheit, einsetzbar.
Im Gegensatz zu anderen Nachtsichttechnologien sind Wärmebildkameras blendfrei, so dass Seeleute auch Objekte sehen können, die durch helle Reflexionen verdeckt werden. Sie durchdringen auch Rauch, Dunst, Staub und einige Nebelbedingungen, was sie für den Einsatz auf See unverzichtbar macht.
Einst galten sie als unerschwinglich, heute sind Wärmebildkameras für die Schifffahrt zu erschwinglichen Preisen erhältlich und kosten oft weniger als Radarsysteme. FLIR Modelle wie die M364C vereinen Wärmebildtechnik mit einer Optik für extrem niedrige Lichtverhältnisse und liefern stabilisierte, hochauflösende Bilder mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion.
Die Ocean Scout Pro von FLIR ist ein tragbares Wärmebildgerät mit einer flüssigen Bildwiederholrate von 30 Hz, einem klaren HD-Sucher und Wi-Fi-Streaming, das die Weitergabe von Informationen an die Crew in Echtzeit ermöglicht.
✔ Funktioniert in völliger Dunkelheit für eine sicherere Navigation bei Nacht
✔ Unempfindlich gegen Blendung
✔ Erkennt die Wärmesignatur von Schiffen und Objekten
✔ Durchdringt Rauch, Dunst und leichten Nebel
✖ Hochentwickelte thermische Technologie zu einem hohen Preis
Moderne Nachtsichttechnologie verbessert die Sicht von Bootsfahrern, Fischern und maritimen Fachleuten, indem sie für die notwendige Sichtbarkeit bei Blendung am Tag und Dunkelheit in der Nacht sorgt. FLIR Marine ist nach wie vor führend in der Nachtsicht-Innovation und liefert robuste, leistungsstarke Lösungen, denen weltweit vertraut wird.