Utilisation de l'imagerie thermique pour la détection des marées noires

29 mai 2025

Utilisation de l'imagerie thermique pour la détection des marées noires

Les déversements d'hydrocarbures dans l'eau représentent un défi particulier pour les méthodes de détection basées sur l'imagerie.

Défis et solutions en matière de détection des déversements d'hydrocarbures

Les marées noires constituent un risque environnemental malheureux et persistant, qui menace les écosystèmes marins, les économies côtières et les routes commerciales mondiales. Des milliards de tonnes de pétrole brut traversent chaque année les océans du monde entier, mais des déversements se produisent toujours à la suite d'accidents, de dysfonctionnements, de catastrophes naturelles et de déversements illégaux, même si des mesures de sécurité rigoureuses ont été mises en place.

Une réponse rapide est essentielle pour minimiser les effets dévastateurs des déversements de pétrole, mais l'un des plus grands défis auxquels les intervenants sont confrontés est la détection et la visualisation précises des déversements, en particulier dans des conditions de lumière et de vagues difficiles. C'est là que la technologie de l'imagerie thermique, en particulier l'infrarouge à ondes longues (LWIR), révolutionne la détection et l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures.

Image montrant la variation de couleur de la marée noire


L'urgence d'une intervention 24/7 en cas de déversement d'hydrocarbures

Les déversements d'hydrocarbures exigent des efforts de nettoyage immédiats et soutenus. Plus le pétrole reste longtemps dans l'eau, plus il est difficile de le contenir et de l'éliminer. La mise en œuvre d'opérations de récupération continues est essentielle pour réduire les dommages environnementaux et les pertes économiques. Voici pourquoi :

  • Limiter la propagation et la contamination - Le ventet les courants marins dispersent rapidement les hydrocarbures, ce qui rend une intervention rapide essentielle pour prévenir la contamination des environnements marins fragiles.
  • Maximise l'efficacité du nettoyage - Les opérations nocturnes garantissent que les efforts de confinement ne sont pas interrompus, ce qui améliore le succès du nettoyage.
  • Protection de la vie marine - Les poissons, les oiseaux de mer et les mammifères marins sont très vulnérables à l'exposition aux hydrocarbures. Une intervention 24 heures sur 24 permet de minimiser les dommages.
  • Réduction de l'impact économique - Les industries côtières telles que la pêche et le tourisme souffrent lorsque les déversements d'hydrocarbures perturbent l'activité océanique. Une récupération rapide permet d'atténuer ces pertes.
  • Amélioration de la restauration de l'environnement - Une action rapide accélère la restauration de l'écosystème, réduisant ainsi la dégradation à long terme.

Les organismes de réglementation et les organisations environnementales soulignent l'importance d'une surveillance continue et d'opérations de nettoyage soutenues, afin de s'assurer qu'aucun déversement ne passe inaperçu - et c'est là que l'imagerie thermique LWIR excelle.

Navire et nappe de pétrole visibles de nuit à l'aide d'une caméra thermique

Lors de la marée noire du Golfe en 2010, les caméras FLIR ont permis aux équipes d'intervention de travailler 24 heures sur 24, et même de récupérer du pétrole dans l'obscurité totale.


Les avantages de l'imagerie LWIR pour la détection des marées noires

Les méthodes traditionnelles de détection des marées noires s'appuient sur l'imagerie en lumière visible, qui a du mal à fonctionner dans des conditions de faible luminosité et qui est souvent gênée par les reflets de l'eau. L'imagerie infrarouge à ondes longues permet de surmonter ces difficultés et de détecter les hydrocarbures de manière claire et contrastée, même dans l'obscurité totale. Les recherches de FLIR Marine ont permis d'identifier trois avantages fondamentaux de l'imagerie LWIR pour la lutte contre les marées noires :

  1. Imagerie stable dans toutes les conditions d'éclairage
    La technologie LWIR permet une détection cohérente des déversements d'hydrocarbures, de jour comme de nuit, sans être affectée par la lumière du soleil, la couverture nuageuse ou les changements d'éclairage.
  2. Interférence minimale due aux reflets de l'eau
    Contrairement à l'imagerie en lumière visible, qui est déformée par l'éblouissement solaire et les reflets de l'océan, la technologie LWIR offre une vue uniforme et de haute clarté des déversements, quel que soit l'état de la surface.
  3. Détection de film d'huile à contraste élevé
    Les déversements d'huile apparaissent nettement plus sombres dans l'imagerie LWIR en raison des différences d'émissivité par rapport à l'eau. Cela permet une définition précise des limites - unavantage essentiel par rapport à l'imagerie infrarouge à ondes moyennes (MWIR) et à l'imagerie à lumière visible.

Les ingénieurs de FLIR ont validé la technologie d'imagerie LWIR par des tests approfondis à Ohmsett, le plus grand centre d'essais de lutte contre les marées noires d'Amérique du Nord. Les résultats ont confirmé que la technologie LWIR permet une détection supérieure des marées noires, même dans les environnements les plus difficiles.


Solutions d'imagerie thermique pour les interventions d'urgence

FLIR a développé une gamme de systèmes d'imagerie thermique avancés qui sont déjà utilisés sur des milliers de navires d'intervention d'urgence dans le monde entier. Les principaux produits sont les suivants :

  • Caméras thermiques marinesM364C et M400XR - Équipées de détecteurs LWIR pour une détection haute résolution des déversements, même par mer agitée et faible visibilité.
  • Monoculaire thermique Ocean Scout Pro - Un dispositif LWIR léger et portable, idéal pour les équipes d'intervention rapide qui effectuent des missions de récupération en cas de marée noire.

Ces solutions permettent aux intervenants de disposer d'une imagerie en temps réel pour détecter et contenir efficacement les déversements. En intégrant la technologie LWIR dans les stratégies de détection des marées noires, FLIR Marine montre la voie à suivre en matière de protection de l'environnement et de sécurité maritime.


Protéger nos océans avec FLIR Marine

FLIR s'engage à faire progresser la technologie d'imagerie thermique dans la lutte contre les marées noires. En combinant une recherche rigoureuse, des solutions d'imagerie de pointe et des capacités de détection en temps réel, FLIR veille à ce que les marées noires soient repérées plus rapidement, nettoyées plus efficacement et empêchées de causer des dommages irréversibles aux écosystèmes marins.

La protection de nos océans n'est pas seulement un défi technologique, c'est une responsabilité mondiale, et FLIR est à l'avant-garde de cette mission.

Vous voulez en savoir plus ?

Téléchargez notre étude de cas sur la détection des marées noires avec l'imagerie infrarouge FLIR Marine.