La technologie thermique peut-elle aider à défendre les superyachts contre la piraterie ?

La technologie thermique peut-elle aider à défendre les superyachts contre la piraterie ?

Les caméras thermiques sophistiquées et très performantes jouent un rôle de premier plan dans la sécurité des superyachts.

lundi - 02 juin 2025

Les caméras thermiques renforcent la sécurité des superyachts contre la piraterie

Les caméras thermiques sophistiquées et performantes jouent un rôle de premier plan dans l'arsenal des dispositifs et des systèmes destinés à assurer la sécurité des superyachts.

Pendant ce qui semble, avec le recul, avoir été une période étonnamment longue, les propriétaires et les exploitants de superyachts ont tacitement compris que la menace de la piraterie ne les concernait pas vraiment. Il ne s'agissait pas de complaisance , mais plutôt d'une conviction tranquille que le risque était largement confiné à un sous-ensemble spécifique de zones de navigation éloignées. Cette hypothèse était renforcée par l'observation tacite que les mesures de sécurité inégales appliquées à bord de nombreux navires marchands et petits bateaux de plaisance représentaient une sorte d'objectif ouvert, à côté duquel les superyachts semblaient comparativement inexpugnables.

Deux superyachts au mouillage la nuit

Cette idée fausse a été brutalement et résolument renversée en août 2008, lorsque le Tiara de 55 m a été pris pour cible par des pirates alors qu'il était amarré au large de Porto-Vecchio, en Corse. Les quatre intrus masqués et armés, qui s'étaient approchés du bateau à bord d'une annexe motorisée, se sont emparés de tout l'argent du coffre-fort du Tiaraaprès avoir menacé le capitaine du yacht avec une arme de poing.

Heureusement, personne n'a été blessé (ou pire) et le navire n'a pas été endommagé par ce scénario, mais il a tout de même fait réfléchir. Depuis lors, la tendance compréhensible dans la communauté des superyachts a été d'imposer un verrouillage littéral, en déployant des moyens de dissuasion physiques allant de l'installation de pênes dormants robustes sur tous les points d'accès et les fenêtres à l'envoi de gardes armés à bord.

Ces mesures matérielles ont été accompagnées à chaque étape par un effort concerté de l'ensemble de l'industrie pour optimiser l'efficacité des systèmes de cybersécurité maritime ; mais un autre atout de protection essentiel dans la suite technologique du superyacht contemporain est l'équipement d'imagerie thermique à haute performance.

Les caméras thermiques sont appréciées des capitaines et des équipages pour l'excellente connaissance de la situation qu'elles offrent au personnel à bord dans des conditions de faible luminosité. Ces produits permettent de visualiser l'environnement d'un navire afin d'éviter les collisions et de faciliter la navigation de nuit, ce qui constitue également un formidable moyen de dissuasion contre la piraterie maritime. La technologie progressant et devenant de plus en plus accessible, les capitaines de superyachts ont désormais accès à une technologie capable de détecter des navires à plus de 15 km de distance.

"Nos caméras thermiques n'ont pas été développées uniquement pour éviter les collisions", explique Adam Murphy, directeur de la gestion des produits chez FLIR. "Un passage sûr et la sécurité sont toujours au cœur des préoccupations des navires ayant à leur bord des biens de grande valeur. Les capteurs thermiques haute résolution associés à des objectifs zoom à longue portée et à des fonctions telles que le mode de surveillance automatique permettent aux capitaines et à l'équipage de rester vigilants. Lorsqu'elles sont associées à un système radar approprié, les opérateurs peuvent établir des zones de garde qui détectent automatiquement les cibles dangereuses et envoient des informations de suivi en continu à la caméra, ce qui permet de disposer d'un système d'alerte précoce entièrement mains libres. De plus, nos caméras peuvent être visualisées et contrôlées à distance depuis n'importe où dans le monde, grâce au flux vidéo IP natif et au logiciel d'intégration Nexus de FLIR, ce qui permet aux navires équipés de bénéficier d'une accessibilité illimitée.

Les modèles M400 et M500 de FLIR représentent la pointe de la technologie en matière d'imagerie thermique, avec des caractéristiques standard telles que la stabilisation par gyroscope, la détection de cibles à longue portée et un projecteur intégré. Le modèle haut de gamme M500 est doté d'un détecteur thermique sur-refroidi qui lui permet de fonctionner dans le spectre infrarouge moyen, ce qui se traduit par une qualité d'image impressionnante. Alors que les pirates maritimes deviennent de plus en plus effrontés, il est rassurant de savoir que la technologie de l'imagerie thermique leur met des bâtons dans les roues.

Superyacht naviguant de nuit avec des lumières allumées