AMIT International Group wählt FLIR M364C LR-Kamera für die Renovierung einer Superyacht

AMIT International Group wählt FLIR M364C LR-Kamera für die Renovierung einer Superyacht

An Bord der 38 m langen La Vie En Rose.

Freitag - 03 November 2023

AMIT International, ein führendes Unternehmen für Schiffs- und Landausrüstung in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Nahen Osten, hat seine Superyacht La Vie En Rose komplett umgerüstet und mit der FLIR M364C LR Hochauflösungs- und Schwachlichtkamera ausgestattet.

Der Geschäftsführer der AMIT-Gruppe, Abdulaziz Abdulla, hat die 38 m lange Superyacht vor zwei Jahren von einem privaten Eigner erworben und berichtet über die Einzelheiten der kompletten Renovierung, zu der auch neue Garmin-Brücken- und FLIR M364C LR-Kameras, Motoren, Unterhaltungssystem, Elektrik und Wassersystem gehören.

Garmin Radar and FLIR M364C LR thermal camera

Das 2004 von CPMG in Europa gebaute Boot musste komplett gewartet und renoviert werden, hatte aber zuvor keine Wärmebildkamera an Bord.

Der Geschäftsführer der AMIT-Gruppe, Abdulaziz Abdulla, sagt: "Wir sind Vertriebspartner für FLIR-Wärmebildkameras und Garmin und wollten unseren Kunden zeigen, wie gut sich die Systeme miteinander kombinieren lassen, und alle Funktionen demonstrieren."

M364C LR front on view of the thermal camera

Die La Vie En Rose wird als Vorführboot sowie für Privatpersonen, Kunden und Partner von AMIT genutzt und fährt etwa drei- bis viermal im Monat aus.

"Für die Kunden ist es fantastisch, dass wir sie mitnehmen können, um ihnen die Schiffsausrüstung zu zeigen, über die das Boot verfügt", sagt Abdulla. "Wir haben viele Kunden, die die Produkte noch nie in der Praxis ausprobiert haben, so dass dies die perfekte Gelegenheit ist, sie zu testen, und natürlich können wir dies Tag und Nacht tun, um wirklich zu zeigen, was die Ausrüstung leisten kann.

Die M364C LR von FLIR ist mit einer hochauflösenden Low-Light-Kamera und einem der fortschrittlichsten FLIR-Wärmebildkerne ausgestattet und bietet damit ein Höchstmaß an Sicherheit auf dem Wasser. Sie nutzt die multispektrale Bildgebung, um die exklusive Color Thermal Vision-Technologie von FLIR zu liefern, die sichtbare Kameradetails mit einem Wärmebild verbindet und es den Kapitänen ermöglicht, Navigationshilfen und andere Schiffe innerhalb der thermischen Szene eindeutig zu identifizieren. Die hochwertige Multispektralkamera für die Schifffahrt bietet eine herausragende Bildqualität, ein schmales Sichtfeld für eine größere Reichweite und eine Kreiselstabilisierungstechnologie, die die Auswirkungen von Neigung, Krängung und Gieren praktisch eliminiert.

Bridge showing FLIR Marine thermal camera on chartplotter
Up close chartplotter view of the FLIR M364C LR.

Abdulla kommentiert: "FLIR stellt hervorragende Produkte her und ist den Wettbewerbern mit den verschiedenen Funktionen seiner Kameras voraus, was einen echten Vorteil darstellt. Das beste Merkmal des M364C LR Modells ist für mich seine Integration, aber ich liebe auch die Benutzerfreundlichkeit in der Bedienung. Jeder, der sie ausprobiert, fühlt sich sehr schnell mit ihr vertraut, und das ist es, was man sich von einem neuen Produkt wünschen würde.

"Wir stellen auch fest, dass immer mehr Kunden, die auf Angelausflügen und in der Freizeit auf hoher See unterwegs sind, aus Sicherheitsgründen mehr Wärmebildkameras wünschen. Die FLIR M300-Modelle und die Mittelklasse-Kameras erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da die Kunden den zusätzlichen Seelenfrieden erkennen, den sie bieten."

Was den Marinemarkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten betrifft, so stellt Abdulla fest, dass die Pandemie kaum Auswirkungen hatte. "Der Markt hier war sehr stabil, selbst während der Pandemie wuchs er jährlich um 10-15 Prozent in allen Branchen, einschließlich der kommerziellen, der Freizeit- und der Fischereiindustrie", erklärt er. "Es ist auch sehr positiv zu sehen, dass die Bootsbauer in den VAE international mehr Beachtung finden als noch vor 10-15 Jahren, weil die Käufer die hier angebotene Qualität sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bemerken. Auch der Exportmarkt wächst rasant, vor allem in Saudi-Arabien, was die Nachfrage auf dem Markt hier in den VAE erhöht und zumindest in den nächsten zehn Jahren keine Anzeichen für eine Verlangsamung erkennen lässt."

Klicken Sie hier, um mehr über die FLIR M364C-LR zu erfahren.