02 giugno 2025
Scoprite le diverse tecnologie di visione notturna che possono migliorare la vostra visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
La navigazione in ambiente marino pone problemi di visibilità unici: buio, abbagliamento, spruzzi e nebbia possono oscurare dettagli vitali. Di notte, le luci artificiali delle città riducono la visione notturna naturale, rendendo più difficili da individuare le altre imbarcazioni e gli aiuti alla navigazione. Al largo, l'assenza di luce ambientale complica l'individuazione di oggetti non illuminati.
Nel corso degli anni sono emerse diverse tecnologie di visione notturna per migliorare la visibilità umana in condizioni di scarsa illuminazione. Le opzioni più importanti includono la visione notturna ad alta intensità di immagine, le telecamere a bassissima luminosità e le immagini termiche. Ciascuna di esse offre vantaggi e limiti, in particolare per i naviganti che si trovano a navigare in acque imprevedibili.
Sviluppate negli anni '70 per uso militare, le telecamere a intensificazione d'immagine (I²) amplificano la luce ambientale, producendo le tipiche immagini verdi. Queste telecamere sono diventate disponibili in commercio all'inizio degli anni 2000 e hanno attirato gli appassionati di outdoor per la loro portabilità e convenienza.
Tuttavia, per funzionare, le telecamere I² necessitano di una certa luce ambientale, tipicamente la luce della luna o delle stelle. In condizioni di cielo coperto o senza luna, la visibilità diminuisce notevolmente, rendendo quasi impossibile vedere gli oggetti non illuminati. Inoltre, le luci intense possono sovraccaricare i loro sensori, provocando effetti di "blooming" o "white-out" e danneggiando potenzialmente il dispositivo.
Pur essendo ampiamente disponibili, le telecamere I² variano in termini di qualità. Molti modelli non di marca offrono prestazioni inferiori, per cui è fondamentale un'attenta selezione.
Conveniente
Compatto e portatile
Richiede la luce ambientale per funzionare
✖ Suscettibile alle interferenze della luce intensa
✖ Spesso limitato all'uso manuale
Nate dalla tecnologia CCTV, le telecamere a bassissima luminosità si sono evolute per migliorare il monitoraggio notturno della sicurezza. A differenza dei tradizionali sensori CCD (Charge-Coupled Device), queste telecamere sono caratterizzate da una maggiore sensibilità, che consente di ottenere immagini più chiare in condizioni di scarsa luminosità.
Come le telecamere I², i sistemi a bassissima luminosità richiedono un po' di luce ambientale - la luce della luna, un'illuminazione artificiale vicina o un'integrazione a infrarossi. Tuttavia, sono meno inclini al blooming e gestiscono meglio le condizioni di illuminazione mista rispetto alle telecamere I².
Le telecamere ultraleggere avanzate, come la FLIR M300C, offrono video HD a 1080p, immagini a colori, zoom ottico 30X e stabilizzazione dell'immagine giroscopica, garantendo immagini nitide anche a distanze estreme. A differenza delle termocamere di sicurezza riutilizzate, i modelli marini come la M300C resistono agli urti, all'umidità e all'esposizione alla salsedine.
Funziona bene in condizioni di scarsa illuminazione
Gestisce meglio l'illuminazione mista rispetto alle telecamere I²
Alcuni modelli offrono immagini a colori e a infrarossi
Fatica in condizioni di buio totale
✖ Le prestazioni variano a seconda dei modelli
La tecnologia di imaging termico di FLIR opera in modo del tutto indipendente dalla luce visibile. Invece di amplificare l'illuminazione esistente, le termocamere rilevano l'energia infrarossa - il calore - e la traducono in un'immagine. Poiché tutti gli oggetti emettono radiazioni infrarosse, la termografia è efficace sia di giorno che di notte, anche in condizioni di completa oscurità.
A differenza di altre tecnologie di visione notturna, le termocamere non risentono dell'abbagliamento, consentendo ai marinai di vedere gli oggetti nascosti da riflessi luminosi. Inoltre, penetrano il fumo, la foschia, la polvere e alcune condizioni di nebbia, rendendole indispensabili nelle applicazioni marittime.
Un tempo considerate proibitive, le termocamere marine offrono oggi prezzi accessibili, spesso inferiori a quelli dei sistemi radar. I modelli FLIR, come l'M364C, combinano le immagini termiche con ottiche a bassissima luminosità, offrendo immagini stabilizzate e ad alta definizione con funzionalità di pan-tilt-zoom.
Per la portabilità, l'Ocean Scout Pro di FLIR offre una visione termica portatile con un framerate fluido di 30Hz, chiarezza del mirino HD e streaming Wi-Fi, che consente di condividere la visibilità in tempo reale con l'equipaggio.
Funziona in completa oscurità per una navigazione notturna più sicura
Non è influenzato dall'abbagliamento
Rileva le tracce di calore di imbarcazioni e oggetti
Penetra fumo, foschia e nebbia leggera
L'avanzata tecnologia termica è accompagnata da un prezzo superiore
La moderna tecnologia per la visione notturna è un vantaggio per i diportisti, i pescatori e i professionisti del settore marittimo, in quanto fornisce una visibilità essenziale in caso di abbagliamento diurno e oscurità notturna. FLIR Marine rimane il leader nell'innovazione della visione notturna, fornendo soluzioni robuste e ad alte prestazioni apprezzate in tutto il mondo.