Les opérations autonomes vont entraîner une plus grande dépendance à l'égard des caméras thermiques

Les opérations autonomes vont entraîner une plus grande dépendance à l'égard des caméras thermiques

Grâce aux progrès technologiques, le transport maritime autonome devrait être l'un des secteurs du transport maritime qui connaîtra la croissance la plus rapide.

jeudi - 15 juin 2023

FLIR prévoit une augmentation de l'utilisation des caméras thermiques et visuelles dans le secteur maritime, en raison de la croissance des navires autonomes et de l'allègement des équipages.

Grâce aux avancées technologiques, la navigation autonome devrait être l'un des secteurs de la navigation qui connaîtra la croissance la plus rapide dans les années à venir et l'industrie s'orientera inévitablement vers une plus grande dépendance vis-à-vis des capteurs. Cependant, la minimisation de l'équipage crée de nouveaux défis, en particulier dans les zones à fort trafic et aux entrées des ports, où les données des capteurs vers la terre sont plus importantes que jamais. Les cargaisons hautes peuvent également obstruer la vue depuis la passerelle des navires, de sorte que l'ajout de caméras peut contribuer à répondre au besoin de visibilité dans ces zones.

FLIR vend des caméras au marché des véhicules de surface sans pilote (USV) à des fins scientifiques et de recherche, ainsi qu'à des fins militaires depuis un certain nombre d'années. Christer Ahlbäck, directeur commercial senior de Maritime Thermal pour l'EMEAI, nous fait part de ses réflexions sur le paysage à venir.

"Les caméras multispectrales sont l'un des capteurs les plus importants pour l'avenir de la navigation. Pour les navires autonomes, les données sont cruciales lorsqu'elles sont combinées à d'autres systèmes. Les capteurs sont déjà des composants essentiels du transport maritime moderne, mais ils deviendront encore plus importants. Un radar identifie les objets, mais la caméra confirme la nature de l'objet, ajoutant ainsi de l'intelligence à la détection de la cible. Le fait d'avoir des yeux à bord pour voir ce qui se passe et ce qu'il y a dehors fait vraiment passer la navigation au niveau supérieur.

"L'utilisation de capteurs dans les navires autonomes offre un niveau de connaissance de la situation qu'il serait impossible d'atteindre pour des opérateurs humains. La détection d'obstacles potentiels, les conditions météorologiques, les cibles radar Slew to Cue et la capacité de suivre des objets permettent au navire de prendre des décisions basées sur des données en temps réel. L'intégration des capteurs garantit que les informations sont aussi fiables que possible".

La large gamme de caméras thermiques marines FLIR offre une imagerie thermique de pointe dans l'obscurité totale, un zoom optique, une stabilisation gyroscopique active et un suivi radar. Certaines caméras sont conçues autour d'un capteur thermique refroidi par cryogénie pour une clarté étonnante et permettent d'étendre la portée d'un suivi de cible inégalé.

Caméra marine multispectrale FLIR M364C Premium avec gyro-stabilisation active

Caméra marine multispectrale FLIR M364C Premium avec gyro-stabilisation active

"Les produits FLIR intégrés aux véhicules autonomes offrent une sécurité et une efficacité accrues, en fournissant un niveau de conscience impossible pour les humains", a déclaré Christer.

Les caméras et les capteurs dans l'industrie du transport maritime sont déjà en augmentation à mesure que l'utilisation de navires autonomes se répand et que la réduction des équipages devient une réalité. Cet investissement dans l'équipement sera vital pour les compagnies maritimes qui veulent rester compétitives.

Navire autonome avec superposition de données