La pêche commerciale islandaise est plus sûre grâce à FLIR

La pêche commerciale islandaise est plus sûre grâce à FLIR

La sécurité de l'équipage d'un navire de pêche commerciale islandais atteint un nouveau sommet avec l'ajout d'une caméra thermique FLIR M364C.

dimanche - 23 juin 2024

Depuis sa création en 2005, Sónar est devenu l'un des principaux acteurs islandais dans l'importation, la vente et le service d'équipements de navigation, de pêche et de communication électronique pour les navires et les bateaux. L'un de ses projets les plus récents a été l'installation de la caméra FLIR M364C sur un navire de pêche commerciale, dans le but spécifique d'améliorer la sécurité dans les conditions difficiles auxquelles l'équipage du bateau est régulièrement confronté.

Avec l'installation de la FLIR M364C, le Vikingur AK 100 de 72,5 mètres peut bénéficier de sa caméra haute définition à faible luminosité, qui possède l'un des cœurs d'imagerie thermique FLIR les plus avancés, offrant ainsi un niveau de conscience d'élite sur l'eau. L'ajout de caméras thermiques donne un sixième sens pour le travail à proximité et par faible visibilité, ce qui peut être typique en Islande.

Vilhjálmur Árnason, cofondateur de Sónar, commente l'installation : "Avant l'installation de la M364, il n'y avait pas de caméra thermique à bord, mais l'objectif était d'accroître la sécurité des membres de l'équipage, en particulier dans des conditions glaciales. La réputation des produits FLIR nous a donné l'impression de choisir le bon produit d'une marque de confiance. "

Un membre d'équipage se tenait sur le pont d'un navire de pêche commerciale

Le Vikingur AK 100, qui pêche le maquereau, le hareng, le capelan et le merlan bleu, a un équipage de neuf personnes pour la pêche à la senne coulissante et de 13 personnes pour la pêche au chalut. M. Árnason a également expliqué que la meilleure caractéristique du M364C est sa capacité à voir la glace et d'autres objets dans l'eau : L'équipage est toujours bien visible et si un membre de l'équipage tombe à la mer, la signature thermique facilite sa localisation rapide.

Albert Sveinsson, capitaine de Venus

Albert Sveinsson, capitaine de Venus

"Il permet vraiment au capitaine et à l'équipage d'avoir une meilleure connaissance de la situation, en particulier en cas de MOB et de conditions glaciales. Le capitaine peut facilement voir l'équipage à bord dans l'obscurité et est en mesure de repérer les dangers à l'avance ou si l'un des membres de l'équipage est entré dans l'eau", explique M. Árnason. "La visibilité accrue nous permet également de voir les flotteurs et les bouées pendant la pêche à la senne coulissante et, bien que nous n'ayons pas encore obtenu de données concrètes sur l'augmentation des performances de pêche, il ne fait aucun doute que ce système facilite la vie des équipages et, surtout, les rend plus sûrs.

"La nouvelle caméra FLIR a eu un impact considérable sur notre travail à bord de Venus", déclare Albert Sveinsson, capitaine de Venus. "Elle améliore considérablement la sécurité de l'équipage et rend le travail de nuit beaucoup plus facile et moins stressant. Je ne voudrais vraiment pas m'en passer après avoir constaté la grande différence qu'il fait."

Caméra thermique marine M364C
Affichage sur le traceur de cartes des images de la caméra thermique

La M364C utilise l'imagerie multispectrale pour offrir la technologie de vision thermique couleur exclusive de FLIR, qui mélange les détails visibles de la caméra avec une image thermique, en superposant l'imagerie couleur vitale. Cette technologie, associée à l'analyse vidéo marine (MVA) intégrée, permet aux capitaines d'identifier avec certitude les aides à la navigation et les autres navires dans la scène thermique.

Parmi les autres caractéristiques de cette caméra marine multispectrale haut de gamme figurent des performances d'imagerie exceptionnelles et une technologie de stabilisation mécanique à deux axes, qui élimine pratiquement les effets de tangage, de pilonnement et de lacet. FLIR propose également la M364C LR avec un champ de vision étroit et une portée étendue.

Télécommande pour caméra thermique FLIR

"L'équipe de Sónar est en mesure de recommander les meilleures solutions pour répondre aux besoins de nos clients et de proposer l'installation de ces solutions. Les produits FLIR, et en particulier la M364C, sont fortement recommandés par nos clients en Islande, ce qui témoigne de la haute qualité des caméras et nous n'hésitons pas à partager leur succès en fournissant un environnement plus sûr en mer ", conclut M. Árnason.

Pour plus d'informations sur Sónar, veuillez consulter le site www.sonar.is.