Wärmebildkameras geben der Besatzung von Trawlern ein neues Maß an Situationsbewusstsein.
Sonntag - 01 Juni 2025
Als die Spezialisten für Hochseeelektronik Nautical gebeten wurden, eine Flotte von Fischtrawlern mit Wärmebildkameras auszustatten, zögerten sie nicht, FLIR Produkte zu empfehlen. Die im spanischen Vigo beheimateten Trawler arbeiten die meiste Zeit in hohen Breitengraden auf der Nord- und Südhalbkugel.
Zu der Flotte gehört auch der 75 m (246 ft) lange Hochseetrawler Argos Cíes, der regelmäßig bis zu sechs Monate auf See verbringt und dabei mehr als 2.000 Tonnen Tintenfisch fängt und einfriert. In dieser Größenordnung bringt der Fischfang beträchtliche Einnahmen - eine Ladung dieser Größenordnung hat je nach Qualität des Fangs und des Marktpreises in der Regel einen Wert von etwa 5 Mio. USD -, so dass es im Interesse des Betreibers liegt, die beste Ausrüstung einzusetzen. Die Argos Cíes ist bereits mit umfassenden Navigationshilfen wie Radar und ECDIS ausgestattet. Die zusätzlichen Wärmebildkameras geben einen sechsten Sinn für die Arbeit im Nahbereich und bei schlechter Sicht.
Der Hochseetrawler Argos Cies setzt während der monatelangen Fischerei auf See FLIR Wärmebildkameras ein.
In den Fischgründen zwischen Neufundland und Grönland sowie in der Falkland-Region herrscht häufig schlechtes Wetter, das die Sicht erheblich einschränkt. Neufundland ist berühmt für seine Nebelbänke, der Nordatlantik ist Schauplatz einiger der schlimmsten Stürme der Welt, und auf den Falklandinseln herrscht ein wechselhaftes Wetter, bei dem es innerhalb weniger Stunden zu Regen, Schneeregen, Nebel, Schnee und Sonnenschein kommen kann. Doch in diesen Gewässern wimmelt es von Fischen, und seit Hunderten von Jahren treffen sich dort Fischerboote, die trotz dieser Bedingungen Tag und Nacht dicht an dicht arbeiten, um ihre Fänge zu machen.
In der Vergangenheit war die Arbeit in der Nähe anderer Boote bei eingeschränkter Sicht ein nervenaufreibender Prozess. In den letzten Jahren haben Technologien wie Radar die Kollisionsvermeidung erheblich erleichtert, bieten aber nur wenig Hilfe bei der Bergung von über Bord gegangenen Personen (MOB). Fällt ein Besatzungsmitglied im Nebel über Bord, ohne dass ein Ortungsgerät oder eine andere Möglichkeit zur Ortung vorhanden ist, ist die Chance auf Rettung verschwindend gering. Die Person wird innerhalb von Sekunden aus dem Blickfeld verschwinden.
Durch den Einbau von Wärmebildkameras erhalten die Besatzungen der Trawler ein neues Maß an Situationsbewusstsein, wenn sie auf engem Raum operieren, und die Technologie hat sich als unschätzbar wertvoll erwiesen, wenn der unvorstellbare Fall eintritt, dass ein Mann über Bord geht. Mehr als die Hälfte der Trawler sind mit den bewährten Kameras der FLIR M-Serie ausgestattet, und seit kurzem verfügen einige über das hochwertige Wärmekamerasystem FLIR M400XR mit optischem Zoom, einer hochauflösenden sichtbaren Kamera und einem integrierten LED-Scheinwerfer.
Der wichtigste Vorteil für die Flotte und ihre Besatzungen ist die erhöhte Sicherheit. Das Vorbeifahren an anderen Schiffen wird problemlos möglich, und das Umladen zwischen Schiffen mit RHIBs - ein Manöver, das normalerweise nachts durchgeführt wird - kann von der Brücke aus überwacht werden. Bei rauem Wetter ist die Besatzung an Deck gut zu sehen, und wenn jemand über Bord fällt, kann er dank seiner Wärmesignatur schnell gefunden werden. Auch bei der Navigation in Küstennähe oder beim Einlaufen in den Hafen bei schlechtem Wetter kommen die Kameras zum Einsatz und ermöglichen dem Skipper eine von den äußeren Bedingungen unabhängige Sicht.
"[FLIR-Kameras] sind der weltweite Standard für Wärmebildkameras, sowohl im militärischen als auch im kommerziellen Bereich", sagte Angel Garcia-Paz, der kaufmännische Leiter von Nautical. "Nautical arbeitet mit erstklassigen Marken zusammen, um unseren Kunden die besten Lösungen anbieten zu können, und nach unserer Erfahrung ist die Ausrüstung von FLIR einfach zu bedienen und sehr zuverlässig."
Inzwischen profitieren 25 Schiffe von der Technologie, und drei weitere Aufträge sind in Vorbereitung. Garcia-Paz berichtet, dass die Kameras das Vertrauen der Kapitäne beim Einsatz unter widrigen Bedingungen erheblich gestärkt haben.
"Unsere Kunden sind der Meinung, dass es eine gute Investition ist, FLIR-Systeme zu installieren, um die Sicherheit zu erhöhen", sagte er. "Zweifellos werden wir mit neuen Installationen auf Fischereifahrzeugen nachziehen".
Weitere Informationen erhalten Sie unter marine.flir.com und www.nautical.es.