Prestazioni delle termocamere marine raffreddate rispetto a quelle non raffreddate

03 giugno 2025

Prestazioni delle termocamere marine raffreddate rispetto a quelle non raffreddate

Non tutte le termocamere sono uguali: variabili come la risoluzione del sensore, le dimensioni dell'obiettivo e il fatto che la termocamera sia raffreddata o non raffreddata influenzano la nitidezza e la portata dell'immagine.

La termografia migliora la sicurezza e la navigazione in mare

La termografia è uno strumento di lunga data per migliorare la consapevolezza marina. La sua capacità di rilevare imbarcazioni, oggetti e calore corporeo nel buio più completo e attraverso gli oscuranti atmosferici consente una navigazione più sicura, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non tutte le termocamere sono uguali: variabili come la risoluzione del sensore, le dimensioni dell'obiettivo e il fatto che la termocamera sia raffreddata o non raffreddata influenzano la chiarezza e la portata dell'immagine.

L'utilizzo di una visuale a 360 gradi è uno dei modi migliori per i capitani professionisti e le forze dell'ordine per mantenere un vantaggio sulle imbarcazioni vicine. L'entità di questo vantaggio dipende dalla capacità di individuare e determinare le intenzioni dei natanti in avvicinamento su lunghe distanze. Quando lo spazio tra voi e una potenziale minaccia influisce direttamente sul tempo di reazione, l'imaging a lungo raggio è uno degli strumenti più potenti da avere a bordo.


Prestazioni dell'autonomia raffreddata e non raffreddata

L'M500 raggiunge una nitidezza d'immagine doppia rispetto alle altre termocamere non raffreddate grazie a un sistema di raffreddamento a elio liquido. Questi sensori a infrarossi a onde medie raffreddati utilizzano la stessa tecnologia dei sistemi militari ad alte prestazioni e superano le immagini a onde lunghe (non raffreddate) in condizioni di nebbia e foschia. Il sistema di raffreddamento raffredda il sensore interno della telecamera a -387°F (-233°C), riducendo il rumore indotto dalla temperatura a un livello inferiore a quello della scena. Questa riduzione del rumore produce un'immagine nitida e super-sensibile, perfettamente adatta alle immagini a lungo raggio.

Dotato di un sensore raffreddato e di un obiettivo con zoom ottico 14x, l'M500 è in grado di rilevare piccole imbarcazioni fino a 8 nm di distanza e di classificare l'attività di bordo fino a 2 nm. Questo rilevamento a lungo raggio è particolarmente impressionante se paragonato a quello di una telecamera di fascia alta non raffreddata, come l'M400, che offre capacità di rilevamento a 3,5 nm e classificazione a 1 nm.

FLIR marine thermal camera range table


Sensibilità superiore

La termografia raffreddata è uno strumento potente per localizzare chi ha bisogno di aiuto e mantenere una distanza di sicurezza dalle potenziali minacce. Raddoppiando di fatto il raggio di rilevamento e classificazione, l'M500 raffreddato aumenta la finestra di tempo per prendere decisioni critiche e salvavita. Le ampie vie d'acqua possono essere tanto scoraggianti quanto liberatorie. Equipaggiando la vostra imbarcazione con ottiche termiche ad alte prestazioni, queste vaste aree aperte si trasformano rapidamente in un'opportunità per mantenere il vantaggio.