Le telecamere termiche sofisticate e ad alte prestazioni stanno assumendo un ruolo di primo piano, contribuendo a mantenere la sicurezza dei superyacht.
lunedì - 02 giugno 2025
Le telecamere termiche, sofisticate e ad alte prestazioni, stanno assumendo un ruolo di primo piano nell'arsenale di dispositivi e sistemi destinati a mantenere la sicurezza dei superyacht.
Per un periodo che, con il senno di poi, sembra essere stato sorprendentemente lungo, tra i proprietari e gli operatori di superyacht c'era la tacita consapevolezza che la minaccia della pirateria non li riguardasse. Non si trattava di compiacimento, di per sé , ma piuttosto di una tranquilla convinzione che il rischio fosse in gran parte confinato a un sottoinsieme specifico di aree di navigazione remote. Questa convinzione era sostenuta dall'osservazione tacita che le misure di sicurezza frammentarie praticate a bordo di molte navi mercantili e piccole imbarcazioni da diporto rappresentavano una sorta di obiettivo aperto, rispetto al quale i superyacht apparivano relativamente inespugnabili.
Questa convinzione errata è stata bruscamente e decisamente ribaltata nell'agosto 2008, quando il Tiara di 55 metri è stato preso di mira dai pirati mentre era ormeggiato al largo di Porto Vecchio, in Corsica. I quattro intrusi armati e mascherati, che si erano avvicinati all'imbarcazione a bordo di un tender a motore, si sono impossessati di tutto il contante contenuto nella cassaforte del Tiaradopo aver minacciato il capitano dello yacht con una pistola.
Fortunatamente nessuno è rimasto ferito (o peggio) e non ci sono stati danni all'imbarcazione, ma questo scenario ha rappresentato comunque un campanello d'allarme che fa riflettere. Negli anni successivi, la tendenza comprensibile nella comunità dei superyacht è stata quella di imporre un vero e proprio blocco, utilizzando deterrenti fisici che vanno da pesanti catenacci su tutti i punti di accesso e le finestre all'invio di guardie armate a bordo.
Queste misure materiali sono state accompagnate, passo dopo passo, da uno sforzo concertato a livello industriale per ottimizzare l'efficacia dei sistemi di sicurezza informatica marittima; ma un'altra risorsa essenziale per la salvaguardia nella suite tecnologica dei superyacht contemporanei è rappresentata dalle apparecchiature di imaging termico ad alte prestazioni.
Le termocamere sono apprezzate da comandanti ed equipaggi per l'eccellente consapevolezza della situazione che offrono al personale di bordo in condizioni di scarsa illuminazione. Questi prodotti forniscono una visualizzazione visibile dell'ambiente circostante l'imbarcazione per evitare le collisioni e la navigazione notturna, il che costituisce anche un formidabile disincentivo alla pirateria marittima. Con la tecnologia che avanza e diventa sempre più accessibile, i capitani di Superyacht hanno ora accesso a una tecnologia in grado di rilevare imbarcazioni a oltre 15 km di distanza.
"Le nostre termocamere non sono state sviluppate solo per evitare le collisioni", afferma Adam Murphy, direttore del Product Management di FLIR. "Il passaggio sicuro e la sicurezza sono sempre al primo posto per le imbarcazioni con beni di alto valore a bordo. I sensori termici ad alta risoluzione, abbinati a obiettivi zoom a lungo raggio e a funzioni come la modalità di sorveglianza automatica, garantiscono a capitani ed equipaggi di rimanere vigili. Se abbinate a un sistema radar adeguato, gli operatori possono stabilire zone di guardia che acquisiscono automaticamente i bersagli pericolosi e inviano informazioni continue di tracciamento alla telecamera, ottenendo un sistema di allerta precoce completamente a mani libere. Inoltre, le nostre termocamere possono essere visualizzate e controllate in remoto da qualsiasi parte del mondo, grazie allo streaming video IP nativo e al software di integrazione Nexus di proprietà di FLIR, in modo che le imbarcazioni opportunamente attrezzate possano beneficiare di un'accessibilità illimitata".
I modelli M400 e M500 di FLIR rappresentano l'avanguardia della tecnologia di imaging termico, con caratteristiche standard che includono la stabilizzazione giroscopica, il rilevamento di bersagli a lungo raggio e un faretto incorporato. Il modello di punta M500 vanta un rilevatore termico super-raffreddato che gli consente di operare nello spettro degli infrarossi a onde medie, con una qualità d'immagine impressionante. Mentre i pirati marittimi diventano sempre più sfacciati, è un sollievo sapere che la tecnologia di imaging termico li sta mettendo in ginocchio.