26 mai 2025
Les officiers de la sécurité publique maritime et de la conservation sont confrontés à une plus grande variété de missions et de tâches que jamais.
Les agents de la sécurité publique et de la conservation en mer sont confrontés à une plus grande variété de missions et de tâches que jamais, notamment l'application de la loi, la recherche et le sauvetage, les opérations de plongée sous-marine, la sécurité des ports, l'assistance aux plaisanciers handicapés, l'intervention en cas d'accident, la surveillance des ressources naturelles, la protection du gibier, la lutte contre le braconnage, l'application de la législation sur l'habitat et bien d'autres encore.
Naturellement, les budgets n'ont pas suivi l'augmentation de la charge de travail. L'un des meilleurs moyens pour le personnel de sécurité publique maritime d'utiliser au mieux les ressources limitées dont il dispose en termes de navires et de personnel est de s'assurer qu'il tire le meilleur parti de la technologie avec laquelle il travaille.
Il s'agit en partie d'utiliser des technologies qui permettent des interventions efficaces 24 heures sur 24 - caméras thermiques de vision nocturne, radars, écrans tactiles multifonctions (MFD) et même sonar à balayage latéral.
Mais au-delà de l'équipement lui-même, il y a l'intégration. Il s'agit de s'assurer que les équipements embarqués fonctionnent ensemble, de sorte que le tout soit supérieur à la somme des parties.
L'imagerie thermique permet de détecter les objets flottants, y compris la glace, quelles que soient les conditions d'éclairage.
L'environnement maritime difficile, diversifié et en constante évolution impose des exigences extraordinaires au personnel de sécurité publique. L'utilisation de la bonne technologie pour le travail est souvent la solution la plus efficace possible.
Tout ce que vous voyez dans la vie quotidienne dégage de l'énergie thermique (appelée "signature thermique"), de jour comme de nuit, par beau temps comme par mauvais temps, même la glace. Tant qu'il y a le moindre contraste de température entre un objet et son arrière-plan, vous pouvez le voir grâce à l'imagerie thermique.
L'imagerie thermique permet de voir la signature thermique des personnes, des bateaux, des marinas, des quais, des pilotis et des animaux, apportant ainsi une véritable capacité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux missions de sécurité publique et de surveillance des ressources naturelles.
"L'imagerie thermique permet à l'agent de réagir de manière proactive en voyant une grande partie de ce qui n'est pas visible et en élaborant une stratégie d'application plus efficace", explique Steven Beltran, agent de la police de protection de la nature de l'Illinois. "En d'autres termes, l'imagerie thermique ajoute un sixième sens à l'environnement de la patrouille.
Il ne suffit plus d'avoir une caméra thermique autonome. Pour obtenir un véritable effet de multiplication des forces, les caméras thermiques doivent être étroitement intégrées à d'autres systèmes électroniques embarqués.
La plupart des caméras thermiques s'intègrent facilement aux écrans tactiles multifonctions. L'utilisation de ces écrans pour contrôler le pointage de la caméra et l'affichage de ses images de sortie sur des cartes maritimes ou des écrans radar est un formidable outil d'économie de main-d'œuvre.
L'intégration du radar Slew-to-cue permet de surveiller efficacement les cibles et de réduire la charge de travail de l'opérateur.
Si l'on ajoute à cela l'intégration de l'écran multifonctions aux systèmes radar embarqués, les principaux capteurs de détection et de navigation du navire fonctionnent désormais ensemble comme une source d'informations pour détecter les dangers potentiels, évaluer visuellement leur niveau de menace et formuler une réponse appropriée.
"Une suite entièrement intégrée de systèmes électroniques marins, y compris l'imagerie thermique, devrait être la pierre angulaire de tout navire de patrouille maritime", poursuit M. Beltran. "La capacité à travailler de manière plus intelligente, plus efficace et avec une attention particulière est primordiale lorsque l'on essaie d'en faire plus avec moins. L'efficacité sur l'eau est vitale lors de la recherche d'une signature thermique, car le timing est primordial".
Les patrouilles de recherche sont souvent interrompues après le coucher du soleil. La caméra thermique permet non seulement aux agences de prolonger les heures de recherche dans l'obscurité, mais elle offre également aux agents une marge de sécurité supplémentaire lorsqu'ils retournent au quai ou à la rampe après la fin de la recherche.
M. Beltran insiste sur le fait que le coût d'acquisition ne doit pas empêcher une agence d'investir dans une technologie de pointe : "Une seule mission de recherche et de sauvetage pourrait payer une caméra thermique rien qu'en économies d'heures de travail, sans parler de la possibilité de sauver la vie d'une personne.
Les caméras thermiques font des choses que l'œil humain ne peut pas faire. Elles voient la chaleur et ne dépendent pas de la lumière pour créer une image, fonctionnant aussi bien, voire mieux, la nuit que le jour. Elles peuvent souvent voir des cibles beaucoup plus éloignées qu'une personne, car l'œil humain se base sur la lumière et le contraste pour voir les choses, à l'instar des caméras à lumière visible et des lunettes de vision nocturne.
En d'autres termes, pour la mission du bateau de police, les caméras thermiques sont des partenaires essentiels de l'œil humain.
Les caméras thermiques détectent la signature thermique des personnes et des navires dans l'obscurité totale et à travers la fumée, la brume et le brouillard léger. Cette capacité donne aux opérateurs une marge de sécurité supplémentaire lorsqu'ils répondent à des appels de nuit, leur permettant de naviguer en toute confiance tout en évitant les débris flottants, les affleurements de terre, les quais, les pilotis et les navires à l'ancre.
Les signatures thermiques contrastées permettent à l'imagerie thermique de détecter les individus, les navires et même les moteurs en marche.
Elle leur permet également de voir ce qui se passe sur la terre ferme sans avoir besoin d'un éclairage supplémentaire, ce qui aide les officiers basés à terre tout en maintenant des actions efficaces de bouclage et de périmètre. Les opérateurs maritimes qui utilisent une caméra thermique peuvent surveiller le personnel à l'intérieur et autour d'une scène de crime ou d'une zone de recherche. Cela permet aux équipes maritimes et terrestres de travailler ensemble de manière plus efficace et plus sûre, car les équipages des bateaux peuvent communiquer les éventuels problèmes de sécurité aux unités se trouvant dans la zone de recherche et aux alentours.
Pour les opérations de repérage du gibier et de lutte contre le braconnage, une caméra thermique de vision nocturne permet aux agents de couvrir une plus grande zone beaucoup plus rapidement et efficacement qu'à l'œil nu et à l'aide d'un projecteur. Avec une caméra thermique, il est tellement plus facile de voir les gens, les bateaux, les casiers à crabes et les animaux", explique Heather Van Meter, officier de police de l'État de l'Oregon au sein de la division "Fish and Wildlife". "Surtout la nuit.
On ne saurait trop insister sur l'utilité des caméras thermiques maritimes pour les opérations de recherche et de sauvetage. Dans un scénario d'homme à la mer, la tête d'une personne flottant dans l'eau est souvent la seule partie visible ; elle apparaît néanmoins sur l'écran vidéo comme une boule blanche sur un fond noir ou gris foncé parce que la chaleur du corps la rend plus chaude que l'eau. Cela est vrai aussi bien la nuit que le jour, ce qui en fait un atout crucial avec une véritable capacité d'intervention 24 heures sur 24.
La gestion d'une mission de sauvetage sur l'eau est une entreprise complexe, mais elle l'est encore moins lorsqu'on utilise une caméra thermique. La caméra thermique permet aux commandants sur place de suivre avec précision les victimes et le personnel de sauvetage dans l'eau. Cette meilleure connaissance de la situation accroît la sécurité de toutes les personnes impliquées.
Repérer rapidement la chaleur corporelle à la surface de l'eau pendant les opérations de recherche et de sauvetage.
Une caméra thermique peut voir la nuit des choses qui constituent une menace pour la sécurité d'un bateau de police et de son équipage. Lorsqu'elle est utilisée à proximité du rivage, la caméra thermique permet à l'équipage d'avoir une connaissance approfondie de son environnement : proximité du rivage, distance par rapport aux pilotis ou aux quais, présence de débris flottants dans la zone.
Les caméras thermiques sont des équipements essentiels pour l'application du droit maritime. Elles augmentent les capacités des bateaux de police et de leur équipage tout en permettant d'accomplir ces missions importantes de manière plus sûre et plus efficace que jamais.