Teledyne FLIR Marine und die Royal National Lifeboat Institution (RNLI) haben eine strategische Fünfjahrespartnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen mehrere Schiffe ihrer Flotte mit Wärmebildtechnologie ausgestattet werden sollen.
Donnerstag - 23 Juli 2026
FAREHAM, Großbritannien, 23. Juli 2026 — Teledyne FLIR Marine gab heute eine strategische Fünfjahrespartnerschaft mit der Royal National Lifeboat Institution (RNLI) bekannt, dem größten Rettungsdienst, der an den Küsten des Vereinigten Königreichs, Irland und den Kanalinseln, bekannt gegeben, um deren Flotte mit fortschrittlichen Wärmebildtechnologien auszustatten und so die Fähigkeit der Wohltätigkeitsorganisation zu verbessern, bei lebensrettenden Einsätzen auf See schnell und effektiv zu reagieren.
Der Einbau von FLIR Marine-Kameras wird das Situationsbewusstsein verbessern, da die Besatzungen damit Schiffe und Personen im Wasser leichter erkennen können, selbst bei Dunkelheit oder Nebel.
Die Entscheidung für die FLIR Marine-Systeme fiel nach umfangreichem Feedback der ehrenamtlichen Besatzungsmitglieder der Hilfsorganisation, die ihre Erkenntnisse darüber teilten, welche Anforderungen an die nächste Generation von Bordsystemen gestellt werden und wie FLIR Marine durch Schulungen und Unterstützung dazu beitragen kann, das Potenzial der neuen Ausrüstung optimal auszuschöpfen.
Das Allwetter-Rettungsboot „Shannon“ wird das erste Schiff sein, das von den Wärmebildsystemen profitiert, während das auf der Themse in London im Einsatz befindliche Schiff der E-Klasse ebenfalls die Aufrüstung erhalten wird, bevor die Technologie auf den Rest der RNLI-Flotte ausgeweitet wird.
„Es ist uns eine Ehre, die RNLI bei ihrer lebenswichtigen Mission zu unterstützen“, sagte Gregoire Outters, Präsident der Teledyne Marine Group. „Unsere Technologie ist für den Einsatz unter den anspruchsvollsten maritimen Bedingungen ausgelegt, und wir sind stolz darauf, dass sie dazu beitragen wird, dass die RNLI-Besatzungen Leben auf See retten können.“
Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Bekenntnis zu Innovation, Sicherheit und zukunftssicherer Technologie wider und unterstreicht zugleich, wie sehr die RNLI auf Partner und Unterstützer angewiesen ist, um ihre lebensrettende Arbeit fortzusetzen. Durch Veranstaltungen, kontinuierlichen technischen Support und Aufklärungskampagnen wird FLIR Marine dazu beitragen, die Bedeutung der Sicherheit auf See hervorzuheben und zu zeigen, wie Technologie die Mission der RNLI entscheidend unterstützen kann.