19 maggio 2025
Progettato specificamente per il servizio antincendio in mare, FLIR M400XR è un sistema di imaging termico ad alte prestazioni e a triplo carico.
Le termocamere FLIR Marine sono strumenti essenziali per la navigazione notturna, la prevenzione delle collisioni e l'osservazione a lungo raggio. Per le imbarcazioni antincendio marine, la scelta della termocamera giusta può migliorare significativamente la sicurezza e l'efficacia della missione.
Progettato specificamente per il servizio antincendio marino, FLIR M400XR è un sistema di imaging termico ad alte prestazioni e a triplo carico. Dotato di un imager termico avanzato, di una termocamera HD a bassissima luminosità e di un faretto a LED allineato all'alesaggio, questo sistema pan-tilt-zoom girostabilizzato è stato progettato per resistere ai rigori delle operazioni di emergenza.
Le navi antincendio sono impegnative e ogni secondo è importante. I soccorritori devono avere accesso immediato a informazioni chiare e fruibili per prendere decisioni rapide e informate. L'M400XR serve come un paio di occhi in più, aiutando gli equipaggi a individuare il traffico navale, gli ostacoli, i detriti galleggianti e i segnali di navigazione, sia di giorno che di notte. Migliorando la visibilità, garantisce che i vigili del fuoco marini arrivino sulla scena in modo sicuro ed efficiente.
Le telecamere termiche standard utilizzate per la navigazione e per evitare le collisioni hanno un limite di calibrazione della temperatura di 300°F, insufficiente per il calore elevato delle scene di incendio. L'M400XR, invece, è ottimizzato per temperature fino a 1000°F, offrendo capacità antincendio superiori.
La termografia non si limita a rilevare il calore, ma penetra anche il fumo e la polvere, fornendo ai comandanti una visione più chiara della situazione. I vigili del fuoco in vista dell' M400XR diventano più visibili agli equipaggi delle imbarcazioni antincendio, migliorando il coordinamento e la sicurezza.
Inoltre, le immagini termiche offrono una visione cruciale delle strutture delle imbarcazioni:
Le termocamere ad alte prestazioni sono indispensabili su qualsiasi imbarcazione, ma per le squadre antincendio a risposta rapida sono fondamentali per la missione. La termocamera FLIR M400XR di offre una consapevolezza della situazione di livello superiore, aiutando gli equipaggi marini a vedere, valutare e rispondere in modo più efficace quando ogni secondo è importante.