Sicurezza degli yacht: Ridurre i rischi di incendio delle batterie agli ioni di litio

Sicurezza degli yacht: Ridurre i rischi di incendio delle batterie agli ioni di litio

Perché i proprietari di yacht stanno aggiungendo telecamere termiche per ridurre il rischio di incendi delle batterie agli ioni di litio.

domenica - 13 aprile 2025

Riducete il rischio con FLIR MTMS

Il notevole aumento degli incendi di yacht negli ultimi anni non può essere ignorato e molti commentatori del settore hanno evidenziato i rischi legati allo stoccaggio di apparecchiature alimentate da batterie agli ioni di litio a bordo. Naturalmente, ciò aumenta la consapevolezza dei rischi legati allo stoccaggio e alla ricarica di tender e giocattoli elettrici nell'ambiente marino, soprattutto per i superyacht, dove il numero di batterie di grandi dimensioni è spesso maggiore.

A settembre abbiamo appreso che il rapporto dell'MSIU (Marine Safety Investigation) di Malta sull'incendio a bordo del MY Siempre, mentre era ormeggiato a Olbia, in Italia, non ha potuto escludere che le batterie agli ioni di litio siano state la causa dell'incendio o un fattore che ha contribuito alla sua intensità e diffusione. Lo yacht aveva a bordo più di dieci giocattoli diversi e l'incendio è scoppiato sul ponte di poppa aperto, dove era conservata la maggior parte dei giocattoli.

I progressi delle batterie hanno fatto sì che la tecnologia agli ioni di litio sia sempre più diffusa in molti settori, non solo in quello nautico, ma cosa possono fare i proprietari di yacht per ridurre al minimo i rischi a bordo?

A causa di questi recenti incidenti e di una serie di altri fattori, abbiamo registrato un aumento di proprietari di yacht che hanno acquistato o mostrato interesse per la nostra telecamera di monitoraggio termico MTMS, che consente il monitoraggio continuo delle condizioni di temperatura in una serie di strutture. Uno dei vantaggi principali di questa tecnologia è che può essere installata all'interno del garage, offrendo ai proprietari e all'equipaggio la possibilità di essere avvisati prima di qualsiasi segnale di pericolo. Il suo intervallo di temperatura va da -10 a 150 gradi Celsius e ha una sensibilità termica di soli 100mK, il che significa che sullo schermo possono essere visualizzate variazioni di temperatura di appena 0,1 gradi Celsius. Inoltre, vanta un campo di 46˚ x 37˚ che consente di monitorare contemporaneamente un'area più ampia se si dispone di una pletora di giocattoli in un unico luogo.

FLIR MTMS camera

La differenza che fa una termocamera è il tempo. Non si attende che venga rilevato del fumo, ma la variazione di temperatura fa scattare l'allarme molto prima di quella fase, dando minuti preziosi per garantire la sicurezza delle persone a bordo e l'opportunità di spegnere il problema e, in ultima analisi, di salvare lo yacht (anche se va detto che gli incendi delle batterie agli ioni di litio sono notoriamente difficili da spegnere). Data la natura difficile degli incendi, ogni minuto che può essere guadagnato per garantire la sicurezza delle persone a bordo è fondamentale.

Thermal view from a FLIR MTMS camera

Le batterie agli ioni di litio offrono un risparmio di peso di circa il 70% e si stanno diffondendo sempre di più grazie alla maggiore capacità di stoccaggio, alla maggiore durata e alla bassa manutenzione. La domanda di gadget elettronici più sottili, compatti e potenti e di veicoli con un'autonomia maggiore è in costante aumento, il che si traduce in una maggiore necessità di batterie con una maggiore capacità di stoccaggio.

Anche l'istruzione è un fattore importante. L'equipaggio del superyacht My Kanga, che ha preso fuoco mentre era ancorato al largo della Croazia, non era a conoscenza della pericolosità delle batterie al litio. L'indagine di sicurezza ha concluso che con ogni probabilità l'incendio è stato causato dalle batterie al litio di una tavola da surf elettrica. L'incendio si è propagato in meno di 25 minuti ed è stato seguito da diverse esplosioni.

Sappiamo che le termocamere non sono in grado di risolvere il problema, ma sono in grado di ridurre il rischio e garantire la sicurezza di chi è a bordo. È improbabile che la tecnologia e i rischi vengano migliorati nel prossimo futuro, quindi è importante che gli armatori prendano in considerazione il maggior numero possibile di misure preventive, se ne hanno l'opportunità.