Le termocamere FLIR aumentano i margini di sicurezza dei pescherecci per la pesca in acque profonde

Le termocamere FLIR aumentano i margini di sicurezza dei pescherecci per la pesca in acque profonde

Le termocamere offrono agli equipaggi dei pescherecci un nuovo livello di consapevolezza della situazione.

domenica - 01 giugno 2025

Quando è stato chiesto agli specialisti di elettronica marina d'altura Nautical di rifornire una flotta di pescherecci con termocamere, non hanno esitato a consigliare i prodotti FLIR. Con base a Vigo, in Spagna, i pescherecci trascorrono la maggior parte del tempo lavorando ad alte latitudini nell'emisfero settentrionale e meridionale.

Tra la flotta c'è il peschereccio a strascico Argos Cíes, lungo 75 metri, che trascorre abitualmente sei mesi in mare per catturare e congelare fino a 2.000 tonnellate di calamari. La pesca, di queste dimensioni, comporta un notevole guadagno - un carico di queste dimensioni ha in genere un valore di circa 5 milioni di dollari, a seconda della qualità del pescato e del prezzo di mercato - ed è quindi nell'interesse dell'operatore dotarsi delle migliori attrezzature. La Argos Cíes è già dotata di ausili alla navigazione completi, come radar ed ECDIS. L'aggiunta di telecamere termiche offre un sesto senso per il lavoro a distanza ravvicinata e in condizioni di scarsa visibilità.

Deep-sea trawler Argos Cíes

Il peschereccio a strascico Argos Cies utilizza le termocamere FLIR durante i mesi di pesca in mare.

Le zone di pesca tra Terranova e la Groenlandia, e quelle nella regione delle Falkland, sono spesso soggette a maltempo che limita seriamente la visibilità. Terranova è famosa per i suoi banchi di nebbia, l'Atlantico settentrionale ospita alcune delle peggiori tempeste del mondo e le isole Falkland subiscono cambiamenti climatici mercuriali che possono vedere pioggia, nevischio, nebbia, neve e sole nel giro di poche ore. Ma queste acque pullulano di pesci e i pescherecci vi si riuniscono da centinaia di anni, nonostante le condizioni, lavorando a stretto contatto giorno e notte per raccogliere le loro catture.

Maggiore consapevolezza della situazione

Storicamente, lavorare vicino ad altre imbarcazioni in condizioni di visibilità limitata è stato un processo snervante. Negli ultimi anni, le tecnologie, come il radar, hanno aiutato molto a evitare le collisioni, ma non hanno offerto un grande aiuto per il recupero dell'uomo in mare (MOB). Se un membro dell'equipaggio cade in mare nella nebbia senza un dispositivo di localizzazione o altri mezzi di localizzazione, le possibilità di salvataggio sono minime. La persona scompare dalla vista in pochi secondi.

L'installazione di telecamere termiche conferisce agli equipaggi dei pescherecci un nuovo livello di consapevolezza della situazione quando operano in spazi ristretti e la tecnologia si è dimostrata preziosa quando si verificano le impensabili situazioni di uomo in mare. Più della metà dei pescherecci sono dotati della fidata termocamera FLIR Serie M, e recentemente alcuni sono stati equipaggiati con il sistema di termocamera premium FLIR M400XR, con zoom ottico, telecamera visibile ad alta definizione e faretto LED integrato.

Spotlight on M400


Maggiore sicurezza

Il vantaggio principale per la flotta e i suoi equipaggi è una maggiore sicurezza. Passare vicino ad altre imbarcazioni diventa semplice e le operazioni di trasbordo tra navi che utilizzano RHIB - una manovra che di solito viene effettuata di notte - possono essere monitorate dal ponte di comando. Quando si è sul ponte in condizioni meteorologiche avverse, l'equipaggio è chiaramente visibile e, se accade il peggio e qualcuno cade in mare, la sua traccia termica ne facilita la rapida localizzazione. Le telecamere si rivelano utili anche quando si naviga vicino alla costa o si arriva in porto con il maltempo, offrendo al comandante una visuale non ostacolata dalle condizioni esterne.

"Le termocamere FLIR sono lo standard mondiale delle termocamere, sia nel mercato militare che in quello commerciale", ha dichiarato Angel Garcia-Paz, direttore commerciale di Nautical. "Nautical collabora con marchi prestigiosi per offrire le migliori soluzioni ai nostri clienti e, secondo la nostra esperienza, le apparecchiature FLIR sono facili da usare e molto affidabili".

Con 25 imbarcazioni che ora beneficiano della tecnologia e altri tre ordini in arrivo, Garcia-Paz riferisce che le telecamere hanno aumentato significativamente la fiducia dei capitani quando operano in condizioni avverse.

"I nostri clienti ritengono che sia un buon investimento installare i sistemi FLIR per migliorare la sicurezza", ha dichiarato. "Senza dubbio, seguiremo con nuove installazioni sui pescherecci".

Per ulteriori informazioni, visitare il sito marine.flir.com e www.nautical.es.