La sicurezza dell'equipaggio di un peschereccio commerciale islandese raggiunge un nuovo livello con l'aggiunta della termocamera FLIR M364C.
domenica - 23 giugno 2024
Dalla sua costituzione nel 2005, Sónar è cresciuta fino a diventare uno dei principali operatori islandesi nell'importazione, vendita e assistenza di apparecchiature per la navigazione, la pesca e la comunicazione elettronica per navi e imbarcazioni. Uno dei suoi progetti più recenti è stato l'installazione della termocamera FLIR M364C su un peschereccio commerciale, con l'obiettivo specifico di migliorare la sicurezza nelle condizioni difficili che l'equipaggio dell'imbarcazione deve affrontare regolarmente.
Con l'installazione della FLIR M364C, il 72,5 metri Vikingur AK 100 può beneficiare della sua termocamera ad alta definizione e in condizioni di scarsa illuminazione, che vanta uno dei nuclei termici FLIR più avanzati, fornendo un livello di consapevolezza d'élite in acqua. L'aggiunta di telecamere termiche offre un sesto senso per il lavoro a distanza ravvicinata e in condizioni di scarsa visibilità, tipiche dell'Islanda.
Vilhjálmur Árnason, cofondatore di Sónar, commenta l'installazione: "Prima di installare la M364, non c'era una termocamera a bordo, ma l'obiettivo era quello di aumentare la sicurezza dei membri dell'equipaggio, soprattutto in condizioni di ghiaccio. La reputazione dei prodotti FLIR ci ha fatto pensare di aver scelto il prodotto giusto di un marchio affidabile."
La Vikingur AK 100, che cattura sgombri, aringhe, capelin e melù, ha un equipaggio di nove persone per la pesca a circuizione e di 13 per la pesca a strascico. Árnason ha spiegato che la caratteristica migliore dell'M364C è la capacità di vedere il ghiaccio e altri oggetti in acqua: L'equipaggio è sempre ben visibile e se un membro dell'equipaggio cade in mare, la traccia termica ne facilita la rapida localizzazione.
Albert Sveinsson, capitano di Venus
"Permette al capitano e all'equipaggio di avere una maggiore consapevolezza della situazione, soprattutto in caso di MOB e di condizioni di ghiaccio. Il capitano può vedere facilmente l'equipaggio a bordo al buio ed è in grado di individuare in anticipo i pericoli o se uno dei membri dell'equipaggio è entrato in acqua", spiega Árnason. "La maggiore visibilità ci permette anche di vedere i galleggianti e le boe durante la pesca a circuizione e, sebbene non abbiamo ancora ottenuto dati concreti sull'aumento delle prestazioni di pesca, senza dubbio sta rendendo la vita degli equipaggi più facile e, soprattutto, più sicura".
"La nuova termocamera FLIR ha sicuramente avuto un grande impatto sul nostro lavoro a bordo di Venus", afferma Albert Sveinsson, capitano di Venus. "Aumenta notevolmente la sicurezza dell'equipaggio e rende il lavoro notturno molto più semplice e meno stressante. Non vorrei assolutamente farne a meno dopo aver sperimentato la grande differenza che fa".
L'M364C utilizza l'imaging multispettrale per fornire l'esclusiva tecnologia Colour Thermal Vision di FLIR, che fonde i dettagli visibili della telecamera con un'immagine termica, sovrapponendo immagini a colori di importanza vitale. Questo, insieme alla tecnologia integrata Marine Video Analytics (MVA), consente ai capitani di identificare con certezza gli aiuti alla navigazione e le altre imbarcazioni all'interno della scena termica.
Tra le altre caratteristiche di questa telecamera marina multispettrale di alta qualità vi sono le eccezionali prestazioni di imaging e la tecnologia di stabilizzazione meccanica a due assi, che elimina virtualmente gli effetti di beccheggio, ondeggiamento e imbardata. FLIR offre anche la M364C LR con un campo visivo ristretto e prestazioni a portata estesa.
"Il team del Sónar è in grado di consigliare le soluzioni migliori per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e di offrire l'installazione di tali soluzioni. I prodotti FLIR, e in particolare la M364C, sono altamente raccomandati dagli addetti ai lavori dei nostri clienti qui in Islanda, a testimonianza dell'alta qualità delle termocamere e non esitiamo a condividerne il successo nel garantire un ambiente più sicuro in mare", conclude Árnason.
Per ulteriori informazioni su Sónar, visitare il sito www.sonar.is.