Palmare termico marino di nuova generazione.
lunedì - 10 febbraio 2025
Hudson, NH: FLIR, leader mondiale nei sistemi di imaging termico marino ad alte prestazioni, ha annunciato oggi la nuova generazione di monocoli termici marini: FLIR Ocean Scout Pro. Progettato per i professionisti della sicurezza pubblica e per fornire una maggiore consapevolezza della situazione ai marinai professionisti e da diporto, l'Ocean Scout Pro è intuitivo e facile da usare e disponibile a un prezzo che lo rende un'aggiunta accessibile e vantaggiosa al kit di equipaggiamento di sicurezza di qualsiasi marinaio.
Progettato attorno a un avanzato rilevatore termico 640 x 480, il design intuitivo dell'Ocean Scout Pro offre un raggio di rilevamento esteso di 500 metri e un obiettivo con campo visivo di 32 gradi. L'interfaccia utente semplificata garantisce la visibilità dell'immagine dal vivo e la messa a fuoco continua di bersagli, persone o scene osservate senza ostruzioni e senza la confusione di menu e impostazioni. Dotata di due conchiglie oculari incluse per una vestibilità ottimale e la prevenzione dell'inquinamento luminoso, dispone di un pulsante di controllo one-touch per lo zoom, la modalità, la luminosità e lo standby, mentre l'applicazione wireless allegata per la gestione di gallerie, immagini e video consente un semplice trasferimento di file in modalità wireless. Robusta e affidabile, la Ocean Scout Pro è in grado di affrontare anche le condizioni più estreme, con una caduta da 2 metri e un grado di protezione IP67, ed è coperta da una garanzia leader del settore di cinque anni. La batteria dura sei ore di utilizzo con una sola carica e include un connettore USB Type-C e opzioni di ricarica powerbank. L'esterno elegante e pulito rende l'Ocean Scout Pro facile da tenere in tasca. Viene consegnato in una custodia compatta e versatile con una cerniera diagonale e la cucitura sulla parte anteriore facilita l'inserimento e l'estrazione dell'Ocean Scout Pro con una sola mano. La custodia è inoltre dotata di un sistema di trasporto leggero e modulare Molle standardizzato.
L'Ocean Scout Pro offre quattro palette di colori video per una visione ottimale in condizioni variabili. La tavolozza White hot visualizza gli oggetti più caldi in bianco e quelli più freddi in nero. La palette opposta Black hot offre un'immagine più realistica, con gli oggetti più caldi come le boe e il calore del corpo umano visualizzati in nero. La palette Sepia applica una tonalità calda e dorata per ridurre l'affaticamento degli occhi e della mente durante la visione prolungata. La palette Calore è utilizzata per rilevare rapidamente il calore del corpo. Evidenziando il 10% più caldo di una scena con un mix di arancioni e gialli vivaci, la palette Heat è la più adatta per individuare persone e animali domestici in acqua.
"I nostri decenni di ricerca e sviluppo e le innovazioni pionieristiche nel campo delle immagini termiche sono culminati nello sviluppo del robusto, efficace e accessibile Ocean Scout Pro", ha dichiarato Grégoire Outters, General Manager di FLIR Maritime. "Sia che si tratti di un professionista o di un marinaio da diporto, la capacità di vedere una persona in acqua, anche in situazioni di scarsa illuminazione, può fare la differenza tra la vita e la morte. La vera innovazione consiste nell'inserire questa tecnologia intuitiva e ricca di funzioni in un prodotto dal prezzo interessante che ogni diportista e ogni agente delle forze dell'ordine dovrebbe avere a bordo".
FLIR Ocean Scout Pro è disponibile presso la rete di rivenditori autorizzati FLIR.