La visione termica notturna come moltiplicatore di forza

26 maggio 2025

La visione termica notturna come moltiplicatore di forza

Gli ufficiali di pubblica sicurezza e conservazione marittima si trovano ad affrontare una varietà di missioni e compiti mai vista prima.

Migliorare la sicurezza marittima con la tecnologia integrata

Gli ufficiali di pubblica sicurezza e conservazione marittima si trovano ad affrontare una varietà di missioni e compiti più ampia che mai, tra cui l'applicazione della legge, il SAR, le operazioni SCUBA, la sicurezza dei porti, l'assistenza ai diportisti disabili, la risposta HAZMAT, il monitoraggio delle risorse naturali, la protezione della selvaggina, l'antibracconaggio, l'applicazione degli habitat e molto altro ancora.

Naturalmente, i bilanci non hanno tenuto il passo con l'aumento del carico di lavoro. Uno dei modi migliori con cui il personale della sicurezza pubblica marittima può sfruttare al meglio le limitate risorse di imbarcazioni e personale è quello di assicurarsi di ottenere il massimo dalla tecnologia con cui lavora.

Si tratta in parte di utilizzare tecnologie che consentano risposte efficienti ed efficaci 24 ore su 24: telecamere termiche per la visione notturna, radar, display multifunzione (MFD) touch screen e persino sonar a scansione laterale.

Ma al di là dell'attrezzatura in sé è importante la sua integrazione. Vale a dire, assicurarsi di avere a bordo apparecchiature che funzionino insieme in modo che il tutto sia superiore alla somma delle parti.

Thermal imaging showing ice.

Le immagini termiche aiutano a rilevare gli oggetti galleggianti, compreso il ghiaccio, in qualsiasi condizione di luce.


Vantaggio termico

L'ambiente marittimo, difficile, diversificato e in continua evoluzione, pone esigenze straordinarie al personale della pubblica sicurezza; l'uso della tecnologia giusta per il lavoro è spesso la soluzione più efficace.

Tutto ciò che si vede nella vita quotidiana emette energia termica (la cosiddetta "firma termica") giorno e notte, con il bel tempo e con il cattivo tempo, persino con il ghiaccio. Finché c'è un minimo contrasto di temperatura tra un oggetto e il suo sfondo, è possibile vederlo con la termografia.

La termografia è in grado di vedere le firme di calore di persone, imbarcazioni, porti turistici, moli, palafitte e animali, offrendo una vera e propria capacità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle missioni di sicurezza pubblica e di monitoraggio delle risorse naturali.

"La termografia mette l'agente nella posizione di rispondere in modo proattivo, vedendo molto di ciò che non si vede e sviluppando una strategia di applicazione più efficace", afferma Steven Beltran, ufficiale della polizia di conservazione dell'Illinois. "In poche parole, la termografia aggiunge un sesto senso all'ambiente di pattugliamento".


Integrazione per il successo della missione

Avere una termocamera indipendente non è più sufficiente. Per ottenere il vero effetto di moltiplicazione della forza, le termocamere devono essere strettamente integrate con altri dispositivi elettronici di bordo.

La maggior parte delle termocamere è facilmente integrabile con i display multifunzione touch-screen. L'utilizzo di questi display per controllare il puntamento della termocamera e visualizzare le immagini in uscita sulle carte nautiche o sui display radar rappresenta un enorme risparmio di lavoro.

Thermal image and radar tracking

L'integrazione del radar Slew-to-cue monitora efficacemente i bersagli e riduce il carico di lavoro dell'operatore.

Se a questo si aggiunge l'integrazione dell'MFD con i sistemi radar di bordo, i principali sensori di rilevamento e navigazione dell'imbarcazione lavorano insieme come fonte di informazioni per rilevare potenziali pericoli, valutare visivamente il loro livello di minaccia e formulare una risposta adeguata.

"Una suite completamente integrata di elettronica marina, che comprenda anche le immagini termiche, dovrebbe essere la pietra miliare di qualsiasi nave da pattugliamento marittimo", ha continuato Beltran. "La capacità di lavorare in modo più intelligente, efficiente e mirato è fondamentale quando si cerca di ottenere di più con meno. L'efficienza in acqua è fondamentale quando si cerca una traccia termica, perché il tempismo è tutto".

Le pattuglie di ricerca vengono comunemente interrotte dopo il tramonto. Una termocamera non solo consente alle agenzie di prolungare le ore di ricerca fino all'oscurità, ma offre anche agli agenti un ulteriore margine di sicurezza durante la navigazione per tornare al molo o alla rampa al termine della ricerca.

Beltran insiste sul fatto che il costo di acquisizione non deve ostacolare un'agenzia che investe in una tecnologia avanzata: "Una singola missione di ricerca e salvataggio potrebbe ripagare il costo di una termocamera solo grazie al risparmio di ore di lavoro, per non parlare della possibilità di salvare la vita di una persona".


Vantaggi per l'operatore delle forze dell'ordine marittime

Le termocamere fanno cose che l'occhio umano non può fare. Vedono il calore e non dipendono dalla luce per creare un'immagine, funzionando altrettanto bene o meglio di notte che di giorno. Spesso sono in grado di vedere bersagli molto più lontani di quanto non possa fare una persona, perché l'uomo si affida alla luce e al contrasto per vedere le cose, proprio come le telecamere a luce visibile e gli NVG.

In poche parole, per la missione della barca della polizia, le termocamere sono partner fondamentali del lavoro svolto dall'occhio umano.

Vedere al buio

Le termocamere sono in grado di vedere le tracce di calore di persone e imbarcazioni nel buio totale e attraverso fumo, foschia e nebbia leggera. Questa capacità offre agli operatori un ulteriore margine di sicurezza quando rispondono alle chiamate di notte, consentendo loro di navigare con sicurezza evitando detriti galleggianti, affioramenti di terra, moli, palafitte e imbarcazioni all'ancora.

Thermal image showing security services on a patrol vessel approaching a sail boat.

Le firme termiche contrastanti consentono di rilevare individui, imbarcazioni e persino motori in funzione.

Inoltre, consente di vedere ciò che accade sulla terraferma senza la necessità di un'illuminazione supplementare, supportando gli ufficiali di terraferma nel mantenere efficaci azioni di cordone e perimetro. Gli operatori marittimi che utilizzano una termocamera possono monitorare il personale all'interno e intorno a una scena del crimine o a un'area di ricerca. Ciò consente alle squadre marittime e a terra di collaborare in modo più efficace e sicuro, in quanto gli equipaggi delle imbarcazioni possono comunicare eventuali problemi di sicurezza alle unità presenti nell'area di ricerca e nelle sue vicinanze.

Per le operazioni di avvistamento della selvaggina e di antibracconaggio, una termocamera per la visione notturna consente agli agenti di coprire un'area più vasta in modo molto più rapido ed efficace rispetto all'occhio nudo e a un riflettore. "Con una telecamera termica è molto più facile vedere persone, barche, nasse e animali", ha dichiarato Heather Van Meter, agente dello Stato dell'Oregon presso la divisione Fish and Wildlife. "Soprattutto di notte".

Migliori operazioni di ricerca e salvataggio

L'utilità delle termocamere marittime nel ruolo di ricerca e salvataggio non può essere sopravvalutata. In uno scenario di uomo in mare, la testa di una persona che galleggia in acqua è spesso l'unica parte visibile; tuttavia, questa appare sul display video come una sfera bianca su uno sfondo nero o grigio scuro, perché il calore del corpo la rende più calda dell'acqua. Questo vale sia di notte che di giorno, rendendoli una risorsa cruciale con una capacità di risposta 24 ore su 24.

La gestione di una missione di soccorso in acqua è un'impresa complessa, ma lo diventa meno se si utilizza una termocamera. La termocamera consente ai comandanti sul posto di tenere traccia con precisione delle vittime e del personale di soccorso in acqua. Questa migliore consapevolezza della situazione aumenta la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Thermal image showing a man overboard

Individuazione rapida del calore corporeo sulla superficie dell'acqua durante le operazioni di soccorso.

Sicurezza

Una termocamera può vedere di notte cose che rappresentano una minaccia per la sicurezza di un'imbarcazione della polizia e del suo equipaggio. Quando si opera vicino alla costa, la termocamera fornisce all'equipaggio un'importante consapevolezza dell'ambiente circostante: quanto è vicina la linea di costa, la distanza da palafitte o banchine e la presenza di detriti galleggianti nell'area.


Conclusione

Le termocamere sono strumenti fondamentali per le forze dell'ordine marittime. Esse ampliano le capacità delle imbarcazioni della polizia e del loro equipaggio, consentendo di svolgere queste importanti missioni in modo più sicuro ed efficiente che mai.