Cinque motivi per cui i primi soccorritori marittimi hanno bisogno di immagini termiche

13 aprile 2025

Cinque motivi per cui i primi soccorritori marittimi hanno bisogno di immagini termiche

Le missioni delle imbarcazioni di pubblica sicurezza si stanno espandendo a un ritmo impressionante, al di là dei loro ruoli tradizionali di applicazione della legge e mantenimento della pace.

Ampliamento dei ruoli delle imbarcazioni di pubblica sicurezza

Le missioni delle imbarcazioni di pubblica sicurezza si stanno espandendo a un ritmo impressionante, al di là dei loro ruoli tradizionali di applicazione della legge e mantenimento della pace. Con l'aumento delle responsabilità e la riduzione dei budget, i primi soccorritori marittimi si trovano coinvolti in missioni diverse come l'applicazione della legge, la ricerca e il salvataggio, le operazioni SCUBA, la conduzione di pattuglie di sicurezza nei porti, l'assistenza ai diportisti disabili, l'assistenza alle missioni interne (ad esempio, la sicurezza dei porti) e persino la risposta alle emergenze HAZMAT. Giorno e notte, con il bel tempo e con il cattivo tempo, le imbarcazioni per la sicurezza pubblica marittima, come le barche della polizia, le navi dei pompieri, le imbarcazioni di pattugliamento dei porti e le imbarcazioni per la pesca e la selvaggina, possono utilizzare l'ampia gamma di funzioni fornite dalle termocamere per ottenere un successo critico nelle missioni.

FLIR Thermal vision of a boat at sea.


1 - Limitazioni dell'occhio umano e delle telecamere a luce visibile

I nostri occhi vedono la luce riflessa. Le telecamere a luce diurna, i dispositivi di visione notturna e l'occhio umano funzionano tutti con lo stesso principio di base: L'energia luminosa colpisce qualcosa e rimbalza su di essa. Un rilevatore la riceve e la trasforma in un'immagine. La capacità di un determinato rilevatore di creare l'immagine è direttamente correlata alla quantità di luce disponibile. Di notte, nella nebbia o nel fumo, siamo limitati alla luce fornita dalle stelle, dalla luna e dalle luci artificiali. Se non è sufficiente, è difficile vedere.

Gli occhiali per la visione notturna (NVG) creano quelle immagini verdastre che vediamo nei film e in TV. Gli NVG assorbono la piccola quantità di luce visibile disponibile, la ingrandiscono e proiettano l'immagine su un display. Purtroppo, gli NVG hanno gravi limiti di portata in situazioni di scarsa illuminazione. Anche il contrasto dell'immagine è fondamentale per produrre un'immagine utilizzabile. Se un bersaglio ha un forte contrasto rispetto all'ambiente circostante, avrete maggiori possibilità di vederlo con una telecamera a luce visibile. In caso contrario, non lo si vedrà. È così che funziona il camuffamento.


2 - Non serve la luce: Le immagini termiche in soccorso

Le termocamere non soffrono di nessuno di questi inconvenienti perché vedono il calore o l'energia termica. Tutto emette energia termica, anche i cubetti di ghiaccio, giorno e notte, con il bel tempo e con il cattivo tempo. Rilevando questa energia termica e visualizzandola sotto forma di video in bianco e nero, le termocamere consentono di vedere le cose da più lontano e con un contrasto maggiore rispetto alle tradizionali telecamere a luce visibile e alle tecnologie di visione notturna.

Le termocamere non necessitano di illuminazione esterna, non possono essere ingannate dalla mimetizzazione e possono vedere bersagli di dimensioni umane da una distanza maggiore rispetto a telecamere analoghe. Un ulteriore vantaggio dell'uso delle immagini termiche è che le firme di calore delle persone, delle imbarcazioni, dei porti turistici, delle banchine, delle palafitte e di tutti gli altri oggetti visti dalle termocamere marittime hanno generalmente un contrasto migliore di notte che di giorno. Finché c'è un minimo contrasto di temperatura tra un oggetto e il suo sfondo, è possibile vederlo.


3 - Completare ed estendere le riprese radar

Il radar è uno strumento fondamentale per i reparti di primo soccorso di oggi. Tuttavia, la visualizzazione di un radar richiede capacità di interpretazione e visualizzazione specifiche. La termografia, invece, fornisce un'immagine immediata e facilmente interpretabile della scena in tempo reale, fornendo immediatamente le informazioni necessarie per decidere una linea d'azione appropriata. Nonostante la loro utilità, i sistemi radar possono anche non rilevare strutture, imbarcazioni e detriti galleggianti. Le termocamere possono essere utilizzate per verificare i risultati dei radar, vedendo cose che potrebbero sfuggire ai radar e mostrando cose che un plotter cartografico non può fare.

Radar integration with a FLIR thermal camera.


4 - Capacità di risposta sicura 24 ore su 24

Per massimizzare il loro considerevole investimento in un'imbarcazione, le agenzie di primo soccorso vogliono vederla in funzione 24 ore su 24, sette giorni su sette. Purtroppo, dopo il tramonto, in caso di maltempo, fumo o nebbia, le sue capacità e l'efficacia della missione possono essere gravemente compromesse. Con una frazione del costo di un'imbarcazione nuova, semplicemente aggiungendo una termocamera FLIR, le ore totali di missione e l'efficacia complessiva migliorano radicalmente, salvando vite umane e mantenendo sicure le vie d'acqua in tutti i tipi di scenari difficili senza mettere in pericolo l'imbarcazione o il suo equipaggio.

Quando si opera vicino alla costa di notte o in ambienti avversi, una termocamera può fornire all'equipaggio un'importante consapevolezza dell'ambiente circostante, in modo che possa navigare con fiducia e sicurezza. Informazioni continue e di qualità sono la chiave per ottenere buoni risultati in situazioni critiche: sapere quanto è vicina la linea di costa, la distanza da palafitte, banchine, detriti galleggianti o imbarcazioni alla fonda, la possibilità di monitorare i movimenti dei colleghi e/o dei trasgressori sulla terraferma: niente di meglio che essere in grado di "vedere" cosa sta succedendo in ogni momento.


5 - Ricerca e salvataggio

Le termocamere FLIR sono utilizzate in tutto il mondo per la ricerca e il salvataggio in mare. In uno scenario di uomo in mare, la testa di una persona che galleggia in acqua è spesso l'unica parte visibile. Visibile come una sfera bianca o rossa su uno sfondo nero o grigio scuro sul display video, la testa umana si vede chiaramente perché il suo calore termico è maggiore di quello dell'acqua. Questo vale sia di notte che di giorno, creando una vera e propria capacità di risposta 24 ore al giorno.

Thermal image of a man overboard

Gestire un salvataggio in mare è un'impresa complessa. I comandanti sul posto possono utilizzare la termografia per tenere traccia con precisione delle vittime e del personale di soccorso in acqua. Questa migliore consapevolezza della situazione aumenta la sicurezza di tutte le persone coinvolte. Le termocamere consentono inoltre al personale marittimo di vedere ciò che accade sulla terraferma senza dover ricorrere a un'illuminazione supplementare, consentendo di supportare gli ufficiali di terra mantenendo efficaci azioni di cordone e perimetro all'interno e intorno a una scena del crimine o a un'area di ricerca. Ciò consente alle squadre marittime e terrestri di collaborare in modo efficace e sicuro, in quanto gli equipaggi delle imbarcazioni comunicano eventuali problemi di sicurezza alle unità presenti nell'area di ricerca e nelle sue vicinanze.


Perché FLIR Marine?

FLIR Systems è la più grande azienda commerciale di infrarossi al mondo. Abbiamo più persone e più risorse dedicate ad aiutare le forze dell'ordine e i professionisti della pubblica sicurezza a svolgere il loro lavoro in modo migliore e più sicuro di chiunque altro.